{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where can you find the conduit kit dimensions for the ATV61 and ATV71 drives?
Issue:
Conduit kit dimensions for the ATV61 and ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Accessories for the ATV61 and ATV71 drives.

Resolution:
You can find the dimensions in the manuals linked below:

For ATV61/71 drives 45kW (60HP) and smaller at 230V  AND less than 75kW (100HP) at 460V):
https://www.se.com/us/en/download/document/30072-451-74/

For larger HP ATV61/71 drives:
https://www.se.com/us/en/download/document/30072-451-73/

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군