{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the replacement power board part number for ATV61 drives?

Issue:
Replacement power board part number for ATV61 drives.

Product Line:
ATV61, Altivar 61

Environment:
It is required to check the Serial number of the drive before ordering the Power Board.
If the 8th digit in the serial number is 2, the drive was built using Fuji IGBT's instead of the standard Mitsubishi IGBT's.   A drive with Fuji IGBT's requires a modified version of the Power board (VX5A1HC1113F).   IGBT, measuring board and gate driver board parts also will have an F at the end.

Cause:
N/A

Resolution:

part number listserial number

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군