{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum distance the motor can be from the ATV61 and ATV71 drive?


Issue:
is there a maximum distance of the cables connected between the drive and motor?

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Application notes on motor cable distance.

Resolution:
Length of motor cables from ATV61


Length of motor cables from ATV71

Length of motor cables from ATV71
Length of motor cables from ATV71

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군