{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ATV61: Is there a way to monitor or read the DC bus on the drive HMI?
Issue:
Looking to monitor or read the DC bus on the ATV61 drive HMI.

Product Line:
Altivar 61/71  ATV61 ATV71

Environment:
All

Cause:
Limited access to terminals

Resolution:
There are no monitoring options for reading the DC Bus from the drive HMI.
In the monitor menu it will display "Mains Voltage".
To calculate the DC Bus voltage:
If you multiply this value by 1.414 (sq root of 2) the result will be the value of the DC bus.
However, the drive does a calculation with the DC bus voltage to determine the mains voltage (line supply).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군