{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can an ATV212 be used for single phase input applications?

Issue:
Is ATV212 capable of single phase input?

Product Line:
Altivar ATV212

Environment:
All serial numbers

Cause:
Some drives can be used with single phase supply voltage for three phase motors.

Resolution:
No, the Altivar 212 can only be used with three phase supply voltage to run three phase motors.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군