{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the maximum duty cycle of the braking transistor of the ATV32 series drives?
Issue:
Does Schneider Electric list the ATV32 maximum duty cycle of the braking transistor?

Product Line:
Altivar 32

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Application requiring a braking transistor's continuous use

Resolution:
The braking transistor in the ATV32 series drives is designed to handle Nominal motor power continuously and 150% of nominal motor power for 60 seconds.
An appropriately sized braking resistor must be used that is also capable of handling the required duty cycle.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군