{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are the NetShelter SX Cabinets grounded per UL / IEC 60950, 61010-1 / 6.5.1.3?
Issue:
Customers require information on grounding NetShelter cabinets to IEC specifications.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:

All versions and serial ranges.

Cause:

This installation requires grounding per IEC specifications.

Resolution :

NetShelter SX cabinets are UL Listed and have all metal components grounded per UL/IEC 60950 requirements and meet the 0.1 ohm resistance.
Equipment to be installed in a NetShelter SX cabinet should be Listed equipment.
Installation of any unlisted or recognized components requires a safety review of the completed assembly.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군