{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Do the HV circuit breakers and contactors work at 60 Hz ?

The HV circuit breakers and contactors work as well as 50 Hz and 60 Hz.
IEC 62271 is applicable to a.c. circuit-breakers designed for indoor or outdoor installation and
for operation at frequencies of 50 Hz and 60 Hz on systems having voltages above 1 000 V.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일

1. using at frequency 60Hz.ppt1. using at frequency 60Hz.ppt [288 KB]
자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군