{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why EMC tests are not applicable for LF, SF circuit breakers ?
According to IEC 62271-1 "common specification for HV switchgear and controlgear", § 6.9.1.2 and 6.9.2.1
"Auxiliary and control circuits of switchgear and controlgear shall be subjected to electromagnetic emission tests
or electromagnetic emission tests if they include electronic equipment or components.
In other cases no tests are required".
LF and SF range uses RI/GMH operating mechanism without electronic components inside.
The releases are made of with mechanical coils not electronic like Evolis.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군