{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Sepam series 80 cycle time?

The software embedded in Sepam series 80 (firmware) operates cyclically and deterministically. The cycle time is the time that it takes the Sepam series 80 to perform all of the «fast» functions. During a fixed cycle time of 14 ms, the system performs the self-tests, protection functions, logic input updating, control logic and equation editor, logic output updating and a portion of the slow functions (measurements).

Re-published to revised security level: 18 June 2008 by DRM

Applies To: Sepam Series 80

Public

All content © 1992-2008 Schneider Electric

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군