{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the minimum cancelling time of the power supply voltage for the Sepam 1000+ without its reinitialization (restart)?

Effects of interruptions of the DC power supply. (CEI60255-11)
The effects are determined for an interruption with a duration chosen in the following list and declared by the manufacturer : 2 _ 5 _10 _ 20 _ 50 _ 100 _ 200 ms

The interruption must be sudden, i.e. the auxiliary power supply must vary from 0 to the rated value and the opposite .

The relay must not change erroneously its output status when the power supply value is applied or cancelled.

Fugitive cancelling Sepam 1000+ S20: 10ms.
Fugitive cancelling Sepam 1000+ S40: 20ms.
Fugitive cancelling Sepam Series 80: 100ms

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군