{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the TCSEAK0100 kit used for?

Goals and Symptoms

WHAT IS USE THE KIT TCSEAK 0100 FOR ?

Causes and Fixes

The KIT TCSEAK 0100 is an Adaptation Cable which enables a serial RS 232 connection from PC to the Edgeport EGX 100 or ECI 850 ?
This connection via the TCSEAK0100 cable to RS 232 Port enables the setting or re-setting of the Edgeport EGX 100 or ECI 850 and In particular to access again at the IP Address of the Edgeport in case of losing it, for example. It is good for communications connections for all other types of configuration needs as well.

The documentation for this kit can be found at https://www.se.com/ww/en/download/document/63230319205/.

A scanned version of this document is also attached below.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
DOC_TCSEAK0100_EN_SP.pdf [98.21 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군