{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What can CET850 configure for the IEC61850 protocol for SEPAM?

Issue
What is the CET850 used for?

Product Line
CET850

Resolution
CET850 can be used to:
1. Create an IEC61850 configuration using an ICD file or add a Sepam to an existing configuration.
2. Edit an existing CID or SCD file to modify its contents:
a. Add or remove a Sepam
b. Display the configuration
c. Modify communication parameter values
d. Optimize configuration by creating or modifying the dataset and report control block.
Note: The CID or SCD file may come from SFT2841
3. Generate a CID file for storing the configuration of one device which can then be downloaded to the Sepam or ECI850 using SFT2841 or by FTP with a standard internet browser.
4. Generate an SCD file for storing the configuration of an IEC61850 system which may then be used by other IEC61850 configuration tools.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군