{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Where to download the latest version of SFT2841

Issue
Need the settings software for SEPAM 20, 40, 50, 60, and 80 series.

Product Line
SEPAM SFT2841

Environment
Configuration tool, settings software

Cause
Where to download the latest version of SFT2841

Resolution
Click here to download the latest version of SFT2841 v17.4
Note: for customer with the latest build of Windows 10, or newer OS.
When installing the software use your previous serial number
The install will not complete without a valid serial number.  If this is your fist install of this software you will need to enter 0647740-08 as the serial number.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군