{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the ambient temperature requirements for power transformers to meet IEEE C57.12.00-2000?

According to the IEEE C57.12.00-2000 standard, power transformers are rated at a maximum ambient temperature of 40 degrees Celsius with the average ambient temperature not to exceed 30 degrees Celsius in any 24-hour period.

슈나이더 일렉트릭 Korea