{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the baud rate switch settings for the Advantys STBNCO2212 CANopen NIM?

Issue:
How to set the baud rate on the Advantys STBNCO2212 CanOpen NIM.

Product line:
Advantys Configuration Software

Resolution:
When the lower switch is turned to any one of its baud rate positions, the baud rate is defined by the position on the upper switch. Only positions 0 through 7 are used to set the baud.
image

NOTE: The default baud in Flash memory for a new STBNCO2212 CANopen NIM is 1 Mbits/s.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군