{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What causes the message "System (.TSX) file missing or Incorrect. Re-install the I/O catalog" to be displayed when open a PL7 Pro project?

One possible cause of this message is that the version of PL7 Pro used to write the program was higher than the version of the software being used to open the project.
This legacy software has not be qualified to run on Windows 7 64 bits.  It is compatible on Windows XP and Windows 7 32bit. It is necessary to install SP5 for windows 7 32 bit compatibility.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군