{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ATV31 (H, C or K): Do we have derate curves for 70 degrees °C ?

Issue: ATV31 (H, C or K): Do we have derate curves for 70 degrees °C ?

Product Line: ATV31

Environment: ATV31 (H, C or K)

Cause: Temp derating

Resolution: The ATV31 (H, C or K) is not expected for working to 70 degrees °C. It's clearly indicated in the ATV31 catalogue (page 10). The high limit is 60°C with derating for ATV31H (page 10). You can use the ATV31 to 70°C with the derating curves and on interpolate (page 38) but then the product will be no guaranted.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군