{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do I need a physical RIO drop in order to run in HSBY?
Issue:
Do I need a physical RIO drop in order to run in HSBY?

Product Line:
Modicon Quantum

Resolution:

In the case of HSBY using a coaxial only topology you will need to have one functioning RIO drop to maintain HSBY.
In the case of HSBY where both ERIO and RIO (CRP312/CRP932) are used you can take advantage of %S83 and %S84
to maintain Prmary in the event that the last ERIO drop on the network is lost.

These bits find use in hybrid HSBY applications where the 140CPU67261,140CPU67861 are used because of their ability to support both
architectures simultaneously.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군