{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can I connect a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?

Issue:
connecting a USB barcode scanner and a USB printer to a HMISTU655/855?


Product Line:
HMISTU655/855


Resolution:
Yes, you can connect both USB barcode scanner and printer to the HMISTU655/855 but the target only have
one USB port. You will need to use a USB hub.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군