{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to use an output contactor to open the motor circuit on the ATV12?

Issue: Is it possible to use an output contactor to open the motor circuit on the ATV12?

Product Line: ATV12

Environment: All

Cause: ATV12 and Output contactor

Resolution:
The ATV12 has been designed to support this kind of application without any particular precaution (without ferrite...).
So you can add an output contactor directly between the motor and the drive and open it even if the motor is loaded

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군