{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the difference between Set and Force to 0 and 1 using Unity Pro?

Issue:
Difference between Set and Force to 0 and 1 using Unity Pro


Product Line:
Unity Pro/EcoStruxure Control Expert


Resolution:
The Set to 0 and Set to 1 under the Services menu is used to modify the value of a BOOL or EBOOL located or unlocated variables to 1 or 0.  The value can be overwritten in logic.  The Force to 0 and Force to 1 can only be used to force the value of a located EBOOL to 0 and 1.  The value cannot be overwritten in the logic.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군