undefined undefined
{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What could cause a Soft Start to trip on PHF fault after starting?

Issue:
PHF on soft start after starting.

Product Line:
ATS46/ATS48 soft starts

Environment:
PHF faults

Cause:
n/a

Resolution:
Check bypass power connections at the ATS outputs (KM3 linked to A2, B2 and C2).Check that R2A, R2C is directly linked to bypass contactor KM3 (KM3 has to be closed less than 200ms after R2 change its state).Check that the current in the motor is never less than 10% of the starter nominal (Icl).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군