{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Motor does not complete move.

Possible problem and solution:

Check mechanical system to be sure there is no mechanical binding or increased friction.

If the acceleration rate or the run speed is too high, values should be adjusted lower.
The motor stalling due to the motion profile being used means not enough torque is available.
Increasing the run current may eliminate stalling.


Legacy KB System (APS) Data: RESL200080 V1.0, Originally authored by MaPr on 09/25/2009, Last Edited by MaPr on 09/25/2009
Related ranges: Lexium ILT, ILP

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군