{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which firmware version of ILA2E and ILA2E supports the synchronous operation mode for using in TwinCAT-NC?

Goals and Symptoms

Which firmware version of ILA2E and ILA2E supports the synchronous operation mode for using in TwinCAT-NC?

Causes and Fixes

ILA2E and ILE2E supports the synchronous operation mode from firmware version >=V1.015 (>=RS01).
If the device identification plate shows a lower version, the synchronous operation mode are not supported and cannot be updated !!!

슈나이더 일렉트릭 Korea