{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is a NW-BM85-000 Modbus Plus to Modbus Bridge Multiplexer considered a DTE or DCE device?

The NW-BM85-000 Bridge MUX is considered Data Terminal EQUIPMENT (DTE) device. Modems are Data Communication EQUIPMENT (DCE). A modem cable must be used when connecting the bridge to the modem.
The following list identifies the type of cable and naming convention used to connect to different types of EQUIPMENT.

DTE - DCE: Modem Cable or Straight Through Cable
DTE - DTE: Null-Modem Cable (crossed cables)
DCE - DCE: Tail Circuit Cable Interface Mechanical


Legacy KB System (APS) Data: RESL1346 V1.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Modbus

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군