{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
There is somthing confusing about the current derating with the altitude > 1000m. The data in catalogue is 2.2% per additional 100m while in manual ...

Goals and Symptoms

There is somthing confusing about the current derating with the altitude > 1000m. The data in catalogue is 2.2% per additional 100m while in manual is 0.5%.
Which one is right?

Facts and Changes

ATS48
Altitude

Causes and Fixes

These both values are bad. The real derating is 2% per additional 100 meter.


Legacy KB System (APS) Data: RESL156259 V3.0, Originally authored by on , Last Edited by on
Related ranges: Altistart 48

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군