{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What would cause the PRG characters to flash on the central display of a TSX 37 Micro?

The 'write protect switch' set in the 'write authorized' position will cause the PRG characters to flash on the central display of a TSX Micro.

Note: The TSX37 is obsolete and it is recommended to upgrade to the M340 with the x80 I/O contact locals Schneider Sales office or Distributor for more information.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군