{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What values should I expect to see, when using the 140ARI0300, to read Raw Resistance?

Issue

What values should I expect to see, when using the 140ARI0300 to read Raw Resistance?

Product Line

Modicon Quantum

Environment

140ARI0300

Resolution

The data counts are 0-32767 counts converting for which ever range is selected (0-766.66 Ohms or 0-4000 Ohms). I.E. If configuring the range for the channel to 0-766.66 Ohms then 766.66 Ohms = 32767 counts (approx. 42.7 counts per Ohm.)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군