{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which Magelis HMIs can support with XBTL1001 and which Magelis HMIs do I require XBTL1003M to support?

Issue

Which Magelis HMIs can support with XBTL1001 and which Magelis HMIs do I require XBTL1003M to support?

Product Line

Magelis XBT-L

Environment

XBTL1003M

Resolution

XBTL1001M (the XBTL1000 light software package) only supports the XBTN, XBTH, XBTE, XBTP, XBTHM and XBTPM Alphanumeric Magelis terminals.
XBTL1003M (the XBTL1000 full software package supports the XBTN, XBTH, XBTE, XBTP, XBTHM and XBTPM Alphanumeric Magelis terminals as well as the XBTF Graphical Magelis terminals.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군