{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why don't I have the option for TCP/IP in the ProWorx NxT Configuration Extension for the Quantum 140CPU11302 and 140CPU11303 controllers?

Issue

Why don't I have the option for TCP/IP in the ProWorx NxT Configuration Extension for the Quantum 140CPU11302 and the 140CPU11303 controllers?

Product Line

Quantum, ProWorx NxT

Environment

ProWorx NxT, 140CPU11302

Resolution

The problem is the wrong REV controller has been selected. The TCP/IP option is only available for the Quantum 140CPU11302 and 140CPU11303 REV 2 controllers. The TCP/IP option is not available for the REV 1 controllers in the NxT Add Configuration Extension window.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군