{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What replaces the AS-BADU-212?

Issue

What replaces the AS-BADU-212?

Product Line

Compact

Environment

AS-BADU-212

Resolution

Component obsolescence has necessitated the AS-BADU-212 be removed from active sales. For new applications other analog input modules from the Compact line may be utilized:
For 4-20 mA and +/- 10V applications, either the AS-BADU-206 or AS-BADU-256 may be used as a replacement. (The AS-BADU-256 functions just like the AS-BADU-206 except the AS-BADU-256 operates at extended temperature).
For thermocouple and RTD applications, the AS-BADU-257 may be used as a replacement.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군