{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the difference between the 8020SCP424 and the 8020SCP444 SY/MAX controllers?

Issue

What is the difference between the 8020SCP424 and the 8020SCP444 SY/MAX controllers?

Product Line

SY/MAX

Environment

8020SCP424

Resolution

The difference between the 8020SCP424 and 8020SCP444 SY/MAX controllers is the memory type utilized. Both units have 16K of user RAM; however the 8020SCP444 also offered 11K of nonvolatile memory for program storage on UVPROM.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군