{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Are there any simulator modules available for the Quantum series?

Issue

Are there any simulator available for the Quantum series?

Product Line

Modicon Quantum

Environment

140XSM0100

Resolution

There are two types of simulator modules available for the Quantum series.
The 140XSM00200 discrete simulator module consists of 16 toggle switches which are used to generate up to 16 binary input signals.
The 140XSM01000 analog simulator module is used for simulating 4-20mA field current loops used with current input Quantum modules.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군