{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there any way to display used references in a Modsoft program while OFF-LINE from the controller?

Issue
Is there any way to display used references in a Modsoft program while OFF-LINE from the controller?

Product line
Modsoft

Environment
Modsoft

Resolution
No. Modsoft can display used references in a PLC program only while ON-LINE with a controller. Modsoft can also print out used references as part of printing a program, but cannot dispaly them while OFF-LINE from a controller. To display the Used References while on-line with a controller, first go open any ladder logic network ,then select "Refs" from the top tool-bar. The "Used References" option will appear in that pull-down menu.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군