{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why can't I connect to my Advantys STB NIM using address 1 if my Modbus Plus rotary switches are set to address 1 ?

When using the Modbus Plus Network Interface Module (NIM), the only method to connect on-line is with the Advantys configuration software via the Modbus Configuration port and not through the Modbus Plus port. The Modbus Plus NIM will not bridge over to the Modbus Plus address, like some PLC's. The default address for the Modbus Configuration port is address 1. This address can be changed when connected on-line by selecting "Configuration Port Settings" under the On-line menu.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군