{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
171CCC9x030 M1E Processor IEC Firmware Upgrade to v.1.26

Issue
The purpose of this resolution is to inform Momentum M1E users that the IEC firmware has been upgraded to version 1.26.


Product Line
Momentum
171CCC98030
171CCC96030


Environment


Resolution
Firmware v.1.26 resolves an issue with pinging an M1E through a router across a WAN. This problem also occurred in IEC Exec. versions 1.21, 1.22, and 1.23.

Note: It is recommended to power cycle the M1E immediately after downloading the firmware and before loading a configuration.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
M1ev126e.zip [232.13 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군