{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Supplemental Profibus Island Module Health Bit Information for ACS Online Help

Goals and Symptoms

Information in this resolution applies to Structure of the STB NDP 2212 Diagnostic Message, Bytes 16 - 31 located in the Advantys Configuration Software Online Help > Hardware Help > Advantys STB Profibus DP NIM > Fieldbus Communication Support > Diagnostics Service. The purpose is to explain module conditions which are represented by the 0s and 1s in those bytes.

Causes and Fixes

This information may also be found on Pl@net in the Advantys STB Profibus DP Network Interface Applications Guide, p/n 890USE17300.


Legacy KB System (APS) Data: RESL179562 V1.0, Originally authored by WeDa on 09/01/2006, Last Edited by WeDa on 09/01/2006
Related ranges: Advantys STB

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군