{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
DIA6ED1040904EN 3/2005 - Momentum Catalog Contains Incorrect M1E Processor Adapter Descriptions

Issue
The purpose of this resolution is to inform users of Momentum PRODUCTS that an error exists in the processor specifications of the Distributed I/O and Control Modicon Momentum flexible system for distributed I/O and control catalog, part number DIA6ED1040904EN, published 3/2005.

In the 'Selection Guide' on page 8, the description for the M1E Processor Adapters, as shown in the following, is incorrect:

Product Line
Momentum


Environment


Resolution
The following table is the correct description of the M1E Processor Adapter model numbers.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군