{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the Mean Time Between Failure (MTBF) for the Modicon M340 CPU's?

The following table indicates the calculated MTBF for M340 CPU's. The values are in hours and years for continuous usage at 30 degrees C / 86 degrees F.

Reference number
Continuous hours @ 30 degrees C
Continuous years @ 30 degrees C
texttexttext
BMXP341000
413347
47
BMXP342010
389418
44
BMXP342020
391864
45
BMXP342030
384868
44

Legacy KB System (APS) Data: RESL186926 V1.0, Originally authored by DaSo on 07/11/2007, Last Edited by DaSo on 07/11/2007
Related ranges: Modicon M340

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군