{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a limitation of number of characters for messages displayed in the alarm banner?

Goals and Symptoms

Is there a limitation of number of characters for messages displayed in the alarm banner?

Causes and Fixes

For alarm messages, it's not documented anywhere, but the maximum length of an alarm message is 160 chars. The editor does not stop you as you add them, but it will give an error when you hit "OK" after exceeding this limit.


Legacy KB System (APS) Data: RESL192263 V1.0, Originally authored by DaBr on 07/04/2008, Last Edited by DaBr on 07/04/2008
Related ranges: Vijeo Designer

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군