{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do any of the M340 Ethernet modules have Email functionality?

Yes,
The M340 PLCs BMXP342020 with SV>V2.0 & BMXP342030/20302 can be configured to send an email out of the embedded Ethernet port on the CPU.
Note: Unity Pro v4.0 or higher is required for this functionality and it is only available on the embedded Ethernet port of the CPU.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군