{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the default IP address of a TSXETG30xx module?

The default IP address of the TSXETG30xx modules is 10.10.xx.xx where the last 2 octets are a conversion of the last 2 octets of the MAC address.
For example if your MAC address was 00.80.F4.03.51.96 you would need to convert the Hex 51.96 to a Decimal 81.150.

So the default IP address would be 10.10.81.150


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군