{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Modbus Error 161 gets returned when trying to connect with 'ProWORX 32'

Issue
Modbus error 161 gets returned when trying to connect to a Modicon PLC with 'ProWORX 32'

Product Line
'ProWORX 32', 'ProWORX NxT', 'Modsoft' and 'Concept'.

Environment
Windows 7

Resolution
'Modbus error 161' is defined as an invalid address or address range.

To resolve the problem:
1.) Check the address and communications parameter setup to ensure that they are correct.
2.) Check the Modbus cable to see if the DSR connection is asserted high.
3.) Try placing the PLC into Dim Awareness and use the 'PLC & I/IO Status' function in Modsoft to
view the status. (If this is successful, download to the PLC using the default parameters of
(Modbus address, RTU, 8, Even, 1, 9600).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군