{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
RS485 pinout for the ATS48 to the TCESQM113M13M

Issue
RS485 pinout for the ATS48 to the TCESQM113M13M

Product Line
TCESQM113M13M

Environment
Windows 7

Resolution
The following RS-485 pinout can be used to connect the ATS48 to the TCESQM113M13M

ATS48 TCESQM113M13M

Pin 4 --------------------------- Pin 4
Pin 5 --------------------------- Pin 5
Pin 8 -------------------------- Pin 8

|---- Pin 6
jumper
|----- Pin 8

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군