{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Maximum Number of I/O Modules in an STBNIP2212 Island Segment

Issue
The purpose of this Resolution is to inform users of Advantys STBNIP2212 Ethernet NIMs that the specification for "addressable modules supported" per segment is incorrect.


Product Line
Advantys STBNIP2212


Environment


Resolution
The STBNIP2212 Applications Guide, part number 31003688, states the 'addressable modules supported' per segment is 16. This number is incorrect.

Although up to 6 segments can configured in an island, there is no limitation to the number of I/O modules in a segment. The only limitation is the maximum number of I/O modules in an island is 32.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군