{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to configure the STBEHC3020 for quadrature mode.

Issue
How to configure the EHC3020 for quadrature mode.

Product Line
All versions of the Advantys Configuration Software

Environment
Windows 7

Resolution
The following steps show how the the 'STBEHC3020' High Speed Counter module can be configured

for quadrature mode. Test mode is 'used' to simulate the fieldbus and hardware inputs.

  • Wire the 'EHC3020' to the incremental encoder.



  • Double click on the 'EHC3020' module to open the properties window for the module.
  • Configure the parameters as shown.
  • Download the application to the island.


· Start the PLC.
· Place the PLC into 'Test' mode.
  • Set the Input Validation bits to Off.



Enable the Counter Reset bit to 'On'.


Enable the Counter Enable bit to 'On'


To reset the counter, toggle the Counter Reset bit from 0 to 1.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군