{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I setup Vijeo Citect V7.0 for redundant LAN?

Goals and Symptoms

The purpose of this resolution is to provide a solution for LAN redundancy with Vijeo Citect V7.0

Causes and Fixes

This requires two NIC cards in the Vijeo Citect server PC. It is recommended to run the ethernet cable to a different path (conduit) to another ethernet switch. So that in the event of a link or ethernet switch failure, the other path may still provide data to the Vijeo Citect I/O Server.Citect Project Editor - Redundant LAN

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군