{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Cannot download to the STBNIP221 after updating to version 2.71

Issue
Cannot download to theSTBNIP221 after updating to version 2.71

Product Line
STBNIP2212

Environment
Windows 7

Resolution

This could happen if the application was created in an older version of the Advantys Configuration Software
and that same version is being used to perform the download.

To resolve the problem:

  • Update to the latest version of the Advantys Configuration Software.
  • Open the project.
  • Click on 'File\Save' to save the project.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군