{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

What is the replacement for the Twido TWDDRA16RT 16-point Discrete Output Expansion Module?

Issue:
What is the replacement for the TWDDRA16RT?

Product line:
Twido, OTB, TWD, TM2

Cause:
Product obsolescence.

Resolution:
The replacement is the Twido TM2DRA16RT 16-point Discrete Output Expansion Module. The Twido is obsolete and has been replaced with the M221 and now the TM2DRA16RT modules are also obsolete and that is now replaces with the TM3DQ16R. This will not work with the Twido's or the OTB"s.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군